This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:高级通信 SMB

Guru**** 2551130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273930/bqstudio-advanced-comm-smb

器件型号:BQSTUDIO

您好

 与 bqStudio 1.3.101的使用有关的问题。 在 Advanced Comm SMB 选项卡中、我无法正确读取化合物 ID。

遵循您的文档 sluav7c.pdf、第11页

通过 ManufacturerAccess ()读取 Chemical ID ()(0x0006)

  • 将 Chemical ID()发送给 ManufacturerAccess()

–SMBus 写字。 命令= 0x00。 发送日期= 00 06

  • 从 ManufacturerData()读取结果

–SMBus 读取块。 命令= 0x23。 读取的数据= 00 01

即为0x0100、chem ID 100。

我始终得到该值- 80 61 00 00。

我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel、  

    请确保您已解封设备并授予完全访问权限。  

    要阅读 ChemID、请参阅第节中概述的示例  12.1 0x00 ManufacturerAccess ()和0x44 ManufacturerBlockAccess () 来自  bq40z50技术参考手册(修订版 A) (请参见下图)。

     

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    感谢您的提示回复。

    我做的和你给的完全一样,不幸的是,它仍然有相同的结果。

    我正在给您发送屏幕截图。

    此致、  

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel、  

    您是否可以确保已关闭"自动刷新"(请参见下图)。  

    请按照以下步骤操作:  

    1. 解封器件并授予对该器件的完全访问权限
    2. 关闭 Auto Refresh (通过单击左上角的 Auto Refresh 框)
    3. 使用写入块写入06 00
    4. 读取块

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    您的观察结果是准确的。

    感谢你的帮助。

    此致、  

    帕维尔