This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020 WebBench 仅下降到3.3V

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276932/lmr38020-lmr38020-webbench-only-goes-down-to-3-3v

器件型号:LMR38020

您好!

我计划使用 LMR38020将12V 转换为3.3、2.5和1.1V。 即使数据表显示该器件的输出电压可降至1V、WebBench 工具也不允许该值低于3.3V。 我手动计算了反馈网络的值、但希望确保在 Vout 低至1.1V 时即可正常工作、或者 WebBench 使我无法正常工作、因为器件在 Vout 电压如此低的情况下无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    根据数据表中的建议运行条件、该器件在低至1V 的电压下工作。  WebBench 列出了器件的常见用例。 这并不一定意味着该部件无法进行某种配置。 对于 WebBench 中未明确提及的情况、请始终查阅数据表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    很高兴听到这个消息! 我将关闭此主题帖。 如果您有更多问题、可以通过回复或打开新主题来重新打开此主题。

    此致、

    岭