This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:输出电压异常

Guru**** 2791265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270488/lm5176-abnormal-output-voltage

器件型号:LM5176

您好、TI 团队、

我们使用 LM5176实现输入电压9V~36V、输出电压19V/6.5A、但现在输出电压仅为 3.37V。 原理图如下所示:

我们测量了电压值以及每个引脚的波形、如下所示:

网络名称 测量值
+W_VIN 20.4伏
+W_VCC 8.11伏
中文 3.19伏
+19V_OUT 3.37伏
输入电压 19.6V
模式 2.08伏
迪特 1.34伏
斜率 1.04伏
SS 4.65伏
比较器 5.46伏
PGOOD 7.67伏
启动1 大于16V
引导2 大于16V

您对此问题有什么建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    感谢您的联系。 您能否填写 Excel 快速入门计算器(https://www.ti.com/lit/zip/snvc208 ),以便对所有组件进行初步检查? 输出电压是始终低于目标电压、还是在负载电流达到特定值时输出电压会下降? 能否提供 Vout 信号、CS 和 FB 引脚的屏幕截图? 另外、您能否以更高的分辨率发送您的设计原理图? 我们期待收到您的回复。  

    此致、
    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    由于我没有得到您的回复、我将关闭该主题。  

    Br、

    哈龙