主题中讨论的其他器件:XTR115、 TPS54062、 LMR36503、
我们正在开发一种采用低功耗压力传感器、具有24V 直流、回路供电、输出为4 -20 mA 的2线压力变送器。
传感器在3.3V 下工作并消耗2 mA。
其他关联的电路会消耗另一个1.5 mA。
因此我们决定使用 XTR115。 遗憾的是、它无法承载输入电路负载和零信号。 它在连接24V 直流电源时提供大约7mA 的回路上输出。
您已开始详细了解此现象、并收到了(TI)应用手册、其中建议将 XTR115与 TPS54062 EVM 搭配使用。
当我想订购 TPS54062 EVM 时、在该器件页面上找到一条注释:
"可提供此产品的更新版本。
功能与对比器件 LMR36503相同、引脚不同
具有6个输入的3V 至65V、0.3A 超小型同步降压转换器 μA μ A Iq 更小的尺寸、更低的 Iq 和更低的 EMI。 "
相应地、我订购了 TPSM365R6FEVM、其中在规格表中、您声明 Iq 为4uA。
而当我们将此 EVM 连接到24VDC、并通过电压选择跳线设置为3.3V、在不连接任何负载的情况下、此单元会消耗7.7 mA、且输入电压设置为24V DC。
这与您在规格表中的声明不符。
请注意、我们直接从 TI 购买了此器件、提供了
5930564684的日期为2023年7月26日、并在几天前交付给我们。
到目前为止、我们已联系 TI 支持团队胸围、但未得到任何回复来解决此问题。
我再次请你帮助解决这个问题。
谢谢。此致、
古尔米特