This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:在仿真时不理解行为?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276752/lp2951-do-not-understand-behavior-when-simulating

器件型号:LP2951

我尝试使用错误引脚通过 PMOS FET 切断负载。 我尽一切努力仿真、使 LP2951的输出(Vout)变为0V。 我预计它会在开/关之间振荡。 是我的设计和理解还是仿真模型导致了这种情况?

当我阅读数据表时、错误引脚对稳压器器件没有行为影响。

我同时尝试过 PSpice 和 LTSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    数据表引脚配置和功能数据表的第5节介绍了如何在原理图中连接 LDO 的引脚。 详细说明第7节中包含更多详细信息。  

    要将 LP2951用作可调节 LDO、请将 SENSE 和 VTAP 引脚保持未连接状态(悬空)。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些连接只是因为仿真器抱怨它们未连接。 将它们连接到 GND 无关紧要。
    问题在于、仿真一切正常、直到误差信号激活过流 FET 为止。 在此之后、稳压器的输出变为0V 并保持不变。 FET 应在触发错误信号时断开负载、触发的原因是 R1上的压降迫使稳压器将电压升高到其压降以上、或至少这就是想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否共享 PSpice 模型、以便我也可以在自己的计算机上运行该模型? 这可能是建模的一个限制因素。

    您能否分享在仿真中看到的波形?  将 R1增大到17欧姆是否会产生差异? 我无法判断您是否下降了预期 Vout 的至少6%以切换误差信号。

    谢谢。

    斯蒂芬