This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:输出电压范围

Guru**** 2693465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275575/tps7a20-output-voltage-range

器件型号:TPS7A20

我之所以提出这个问题、是因为数据表中没有对应我们所使用条件的数据。

使用 TPS7A2009PDBVR 时、

电源电压是否处于所连接器件的额定电压范围内(0.855至0.945V)

即使考虑了各种因素(法规等)

当输入电压为3.3V (稳态后输入变化为25mV)时、负载电流为250mA?

此致

独联体国家联合

体 质保部门 筑地佐里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、筑地-圣、

     

    是的、使用 TPS7A2009PDBVR 时、系统中要使用的电源和负载将在输出电压= 0.9V 时满足 Vin 和 Iout 的要求。 TPS7A2009PDBVR 将满足0.855V 至0.945V 规格要求。

    如下面的电气特性表所示、最小容差为-40mV、最大容差为40mV。

    请注意、当使用更大的负载和输入电源时、由于系统中耗散的功率、裸片温度会升高。

    例如、在使用 Vin = 3.3V、Vout = 0.9V 和 Iout = 250 mA 的情况下、LDO 中的功耗将为0.6W。 根据结至环境热阻规格的热指标、LDO 温度将上升187.1 °C/W。 这意味着、对于0.6W 的功率耗散、芯片温度会增加112.26 °C。

    如果使用25°C 的环境温度、则温度将维持在137.26 °C、该温度高于建议的工作温度、如下面的表6.3所示。 不过、我们的绝对最大额定值(如下6.1)表明运行的绝对最高温度为150 °C、而典型特性图显示了高达150 °C 的器件性能。

    如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼尔森山

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    1.即使考虑输出电压容差以外的其他因素、如负载调整率和线路调整率、它是否仍在0.855至0.945V 的范围内?

    2.如果在50°C 的环境温度下使用该器件,它是否为 NG,因为温度将为162.26°C,超过绝对最大工作温度?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼尔森山

    出现印刷错误。

    负载电流为25 mA、而不是250 mA

    因此、请忽略我刚刚发送给您的电子邮件的第二部分。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、筑地-圣、

     

    1. 是的、在考虑负载和线路稳压时、LDO 仍将在0.855V 至0.945V 范围内。

     

    查看电气特性表6.5、在以下情况下、输出将处于+/- 40mV 范围内:

    1. 线路调节:VIN=1.2V 至6.0V
    2. 负载调节:1mA 到300mA

     

    线性调整率是由于输入电压变化而导致的输出电压变化、而负载调整率是由于负载电流变化而导致的输出电压变化。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、