This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:处于高级配置中的 PDOS 不工作

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267621/tps25750evm-pdos-in-advanced-configuration-not-working

器件型号:TPS25750EVM

您好!

我有一个 USB C 接收器、我只想请求20V @5A、而我想拒绝所有其他 PDO (返回到5V)。

我已在高级设置中设置了两个 PDO:仅5V 和20V、但当我插入只能提供最高9V 电压的电源时、我看到 PPHV 上为9V。

我只想请求20V@5A、 我想拒绝 20V@3A、 因为产生的功率将超过60W、这会使充电器过功率。  

为了实现这一目标、我需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    您能与我分享这个项目文件吗?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与 Sreeteja 合作完成这个项目。 附件是 JSON 文件。
    e2e.ti.com/.../4666.2PDOs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我会继续查看并很快回复您!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。

    e2e.ti.com/.../20V_5F00_5A_5F00_PDO.bin

    请参阅随附的二进制文件、并告诉我这里的问题是否仍然存在。  

    请注意、对于100W、正在使用的电缆也必须支持5A。

    谢谢!

    凯文