This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4255-Q1:此跟踪器是否能够承受24V 负载突降脉冲测试?

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275704/tps7b4255-q1-is-this-tracker-able-to-survive-to-24v---load-dump-pulse-test

器件型号:TPS7B4255-Q1

我们将在新设计中使用此跟踪器来提供非板载传感器。  此跟踪器是否能够承受24V 负载突降脉冲测试(脉冲达到58V 并持续300ms)?

如果答案是"否"、您是否可以建议使用其他器件型号?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federica:  

    感谢您的提问。 我不敢肯定地说、即使对于300MSS、该器件也可以处理58V 的负载突降、因为最大 Vout 为45V。  

    这些器件质量极高、但我不想将其推高至超出数据表建议值、您可以运行测试并查看其处理方式。 45V 范围内的任何器件都将表现得难以置信。  

    该器件具有非常好的瞬态响应、能够很好地最大程度地降低噪声并保持稳定性。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、我很乐意提供帮助。

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 John。

    即使 IC 可以承受测试、我也无法使用、因为有一项测试被认为不可靠。 我将尝试另一种符合规格和数据表的解决方案、现在再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Federica。