This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:TLV803S -不按预期工作

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803E, TLV803, TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276355/tlv803-tlv803s---not-working-as-expected

器件型号:TLV803
主题中讨论的其他器件:TPS3760

您好!

我希望您能帮助我解决这个问题:

说明:

  • 我遇到了 TLV803S 方面的问题。 我正在使用它来监控锂离子电池的电压、并在其低于阈值时将输出关闭。

问题:

  • /RESET 输出引脚始终为低电平。 我已将 GND 和 VDD 之间的电压测量为4V。 这会由于上拉电阻器而使/RESET 引脚变为高电平。 它保持低电平。

测试:

  • 我已经连接了 Q5、以防出现 GND 问题。 开关 SW1绝对处于断开状态。
  • 当我从电路中移除 TLV803S 时、+BATT 会从电池输出功率-这是问题所在。
  • 我尝试了 TLV803R、如果我用手指插电(有一些耦合? -所有焊点都是实心的),但一旦电压下降到阈值以下,即使它再次增加/RESET 引脚保持低电平(并且不再变为高电平)。 它似乎具有某种锁存行为。
  • 我已经尝试将 R98从430k 降低到100k -没有区别。
  • 我尝试了另一款 TLV803S、以防第一款器件损坏-它没有任何不同。

我也越来越对这种规格感到怀疑。 新一代 TLV803E 在数据表中具有一个有趣的第一行:

得到保证? 不是在 TLV803S 中保证的?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多测试:

    • 在/RESET 和 GND 之间添加了一个100nF 电容器。
    • 根据 VDD 电压、可以观察到四个不同的阶段-请参阅 o.scope 屏幕截图。
    • 通道2 (紫色为+BATT)、通道1 (黄色)为 nRESET
    • 通道2 ref 是安全的、因为通道1 ref (标记重叠)

    VDD < 2.93V
    nRESET 上未观察到脉冲


    2.93V < VDD < 3.04V
    观察到短脉冲(周期性)


    3.04V < VDD < 3.56V
    观察到长脉冲、+BATT 短激活(周期性)


    VDD > 3.56V
    BATT 的完全激活(单个事件)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coratron:

    感谢您提出问题并提供更多测试结果。  添加电容器后、/RESET 输出似乎逐渐上拉。 我将解释 当 VDD 介于 2.93V - 3.04V 和3.04V - 3.56V 之间时为什么会出现短周期脉冲和长周期脉冲。

    在我看来、TLV803S 工作正常、但未上拉复位。 您能否检查在删除 Q27后是否出现了这种情况? 如果是这种情况、我认为您可能需要更改 R49和 R91的值。  

     

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    删除 Q29会在/RESET 上产生预期行为-因此是由交互导致问题。

    我配置了 R91、以便能够斜升负载、因此接下来我将尝试更高的值。 我仍在尝试了解为什么 TLV803无法保持稳定、因为 VDD 电压似乎不会下降到1.1V 以下、并且驱动 Q29的栅极不应该引起问题。 我会继续做一些测试和报告、但如果您有任何其他想法、请在此期间告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了此问题、此芯片可能不适合用于预期用途。 在通道2中可见的压降(紫色)对应于由于+BATT 上负载接通瞬态而导致的 VDD 上的压降。 VDD 上的这个压降下降至3V 以下(TLV803S 在3V 时触发)并且这启用/RESET 输出、这随后禁用+BATT 并使系统保持此定期重新测试。 在 VDD 上添加330uF 钽电容器未产生影响。

    也许从/RESET 到 Q29栅极的 RC 网络可以达到这一目的。

    如果您知道 TI 的芯片可以做我想要做的事、请告诉我。 我希望电池的截止频率约为3V、并具有一些迟滞、以避免当前的情况。 观察到的压降持续时间约为200us。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coratron:  

    是的、我可以帮助您推荐另一款更适合您设计的 TI 产品、即 TPS3760。  


    您可以设置感应延迟时间、使复位不会影响感应延迟时间周期内发生的电压降、因此您可以将其设置为超过200us。 TPS3760具有可调节的阈值选项、因此您可以将其设置为3V。

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。  

    最棒的酒店

    A·西拉