主题中讨论的其他器件: UCC28C43、 UCC28C53
您好!
我正在寻找 UCC28C58仿真的支持、我正在使用 PSpice for TI。
我没有看到任何输出、 TI 是否提供 UCC28C58的参考仿真设计?
输入电压= 14.4V 标称值
输出电压= 80V
fS = 55kHz
谢谢。
阿里夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
UCC28C58模型可以正常工作。 您可以尝试使用以下经过测试的仿真、方法是将 UCC28C43替换为 UCC28C58、以确认 UCC28C58模型可以正常工作(我刚刚成功操作了)。
https://www.ti.com/lit/zip/slum033
然后、您需要对您的电路进行调试、因为模型运行正常、并且您的电路需要进行一些更改才能正常工作。
您可以从上述电路开始、每次添加或更改部件、以查看导致电路无法工作的原因。
您好!
您是否尝试用 UCC28C58替代电路来检查 UCC28C58是否正常工作?
https://www.ti.com/lit/zip/slum033
如果您遇到上述电路的问题、请说明。
根据您自己的电路、您需要自己找出问题、但我可以帮助指导您如何解决。 首先、请确保上述带有 UCC28C58代用的电路能够工作。
e2e.ti.com/.../UCC28C53-Schematic.pdf
您好、Hong:
感谢您的答复。
我已经尝试在上面的电路中用 UCC28C53替代 UCC28C43、可以正常工作、但当我做进一步修改、如更改变压器的电压源和匝数比时、我的仿真将被中止。
我已附上原理图 pdf、供您参考、请提供建议。
谢谢。
阿里夫
您好!
一种正确的方法是启动以下模型、事实证明、这种模型适合与 PSpice for TI 一起使用。 您将根据您的需要修改以下内容、以便知道哪个更改会导致问题。
https://www.ti.com/lit/zip/slum033
您需要遵循上述方法来实现正确的仿真、这证明了 PSpice for TI 可以正常工作。 如果您在未遵循上述方法的情况下创建新的仿真模型、则需要自己进行调试、因为我们无法获得资源来帮助调试此类仿真工作。
因此、请按照我向您介绍的方法进行操作、如果有一项更改模型无法按预期运行、我们可以查看特定步骤来帮助建议如何移动。