This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40060EVM:TPS40060EVM 的布局文件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, TPS40060, TPS40060EVM, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273952/tps40060evm-layout-file-for-tps40060evm

器件型号:TPS40060EVM
主题中讨论的其他器件:TPS40060LM5146、LM5145

我想使用 TPS40060EVM 电路板通过一些测量来表征 TPS40060降压 IC。 我还打算进行一些仿真。 是否可以获取 TPS40060EVM 电路板的布局文件(odb/step 等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suman  

    我们建议客户 使用最近发布的器件。 如果还不算太晚、请考虑在任何电压模式、高电流单相应用中使用 LM5145和 LM5146。  具有宽输入电压和占空比范围的 LM5145 75V 同步降压控制器 https://www.ti.com/product/LM5145 
    LM5146宽占空比范围100V 同步直流/直流降压控制器 https://www.ti.com/product/LM5146 

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我将介绍您建议的器件。 但是、如果我们决定使用 TPS40060、您是否能够提供 TPS40060EVM 电路板的光绘文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suman  

    请将您的电子邮件保留在此处。 我会通过电子邮件将 Gerber 文件发送给您

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    请随时打开新主题。 谢谢
    - EL