This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:降压控制器输出电压在负载下下降太大

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273536/lm25117-buck-controller-output-voltage-drop-too-much-on-load

器件型号:LM25117

您好!

我将 lm25117降压控制器 IC 用于我的项目。 我需要16V 4a 输出来维持工程、但当我连接负载时、输出电压继续下降12-13V。

 我使用了这张原理图、使用了相同的高侧 MOSFET、并用作低侧 MOSFET 这里的"PJD45N06A-AU"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cemali

    当 VOUT 为16V 以及当 VOUT 降至12-13V 时、您是否要测量 FB 引脚和 AGND 引脚之间的电压? 请确保测量引脚间的电压差。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL