This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:帮助、TPS2121输出电流问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276729/tps2121-help-tps2121-output-current-issue

器件型号:TPS2121

大家好、早上好。 我需要帮助;我为该配置设置了5V 输入电源和5V 辅助电源(btvcc)。 最初它运行良好8小时、突然停止提供为器件供电所需的电流、并保持在40mA 的-300mA (取决于我使用的电源)。 我想知道、对于输出电压为5V 到高达3A 的双5V 电源、我使用的值是否正确。 TPS2121可以处理高达4.5A 的电流。 提前感谢您。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Celeste、

    您发送的图片中的原理图看起来不错。

    当您看到电流限制为40mA、-300mA 上的输入电压是多少? 目前、由于 PR1和 CP2接地、该器件通过比较 VIN1和 VIN2来确定哪个 VIN 用作 VOUT。 当 VIN1和 VIN2非常接近时、器件可能会在两个输入之间不断切换、这可能会导致意外运行、包括压降/电流限制。

    如果发生这种情况、则可以通过在 VREF 模式下运行器件、通过电阻分压器将 PR1连接到 VIN1来解决您发现的问题。

    请进行上述测量、我们可以继续基于结果。

    谢谢。

    帕特里克