This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:即使电池仍连接、在移除 VBUS 后 PACK 电压也会关闭

Guru**** 2553950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274435/bq28z610-pack-voltage-turning-off-after-removing-vbus-even-though-battery-still-connected

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ25883

我将 BQ28Z610电量监测计与 BQ25883充电器和2S1P LiPo 电池配合使用。

充电器由 USB 供电、确实可以为2节串联电池充电。

但是、在充电时、只有充电 FET 会导通。  

因此、当我移除 USB 电源时、PACK 电压消失、VSYS 也会下降。

我假设这是因为放电 FET 未导通。  

如果相关:

当我施加电池(但 BQ25883在 VBUS 上无电压)时、放电 FET 会开启约5秒、然后关闭。  

我需要知道为什么会发生这种情况、因为这很可能是相关的。

我仅在较低的电流下工作(10mA 左右、有时较低)。

我只能假设我缺少一些非常明显的东西-关于什么寄存器的建议、如果有的话、我可能需要更改什么寄存器?

我的寄存器是:

感谢您的任何帮助、

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在连接电池后、放电 FET 几乎恰好保持通电6秒、然后关断。  

    这对应于 OCD 延迟设置。 将 OCD 延迟更改为7s 时、放电 FET 会在7秒后关断。

    另一方面、这是否意味着电流过大? 这方面的问题在于、充电时似乎没有过大的电流(即充电 FET 导通)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    这听起来像是 体二极管阈值特征。 请参见下方的。


    出于功耗考虑、该器件允许小电流流经 FET 的体二极管、从而使 DSG FET 保持关断状态。 一旦充电电流大于 Charge Current Threshold、该器件将导通 DSG FET。 默认情况下、Chg Current 阈值为50 mA 。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose、

    这很有趣、但请您稍微详细说明一下吗?
    您是不是说在连接电池以保持 DSG MOSFET 开启状态时、我的电路汲取的电流不够?
    或者我需要降低充电电流阈值吗?

    或者您是说我的电路出现了故障吗?


    我还没有完全理解这一点,虽然你可以把我指给正确的区域。

    德里克

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    Unknown 说:
    我只能以较低的电流运行(10mA 左右、有时更少)。


    电路可以正常工作、但由于您在10 mA 下工作、由于电流将流经体二极管、因此监测计会使 DSG FET 保持关断状态。 请参见下方的。



    如果施加大于 50 mA 的电流、它将开启。 这在器件中是正常的。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose -再次感谢!

    我再看看这件事可能还需要几天的时间、所以请忍受。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    没问题。 如果您还有问题、请告诉我。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    好的、我将系统设置为充电、充电电流超过200mA。   
    充电和放电 MOSFET 均导通。

    我取下 USB 电源、保持连接电池(7.75V)、并希望 BQ25883充电器的 VSYS 保持高电平。

    相反、VSYS 会在大约900ms 后下降。  

    顶部迹线(黄色):VBUS

    中间的迹线(绿色):DSG FET 栅极

    较低的迹线(蓝色):VSYS

    放大 DSG FET 关闭:

    可以看到 DSG FET 关闭、然后 VSYS 下降。 因此、它可能是 VSYS 关闭、这会导致 VSYS 丢失。

    对于如何防止这种情况、您有什么建议吗?  

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如果检测到低电流、DSG FET 将关断。 当 VSYS 从充电器侧下降时、看起来会发生这种情况。  

    我不熟悉 BQ25883。 我 将该主题分配给充电器专家。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    当这是示波器上的第四个通道时、您能否捕获 BQ25883的 BAT 引脚的波形?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当然可以-请参阅下面的。

    我附加了两个图表:

    1.当充电电流非常低(约20mA)时、拔下 USB 电源时放电 FET 关断(但充电 FET 导通)。
    2.当充电电流在250mA 附近时、 拔下 USB 电源时、充电和放电 FET 均导通。

    迹线包括:

    黄色:VBUS (来自 USB 电源)。  

    绿色:BQ25883上的 VBAT 引脚。

    橙色:来自 BQ228Z610电量监测计的 CHG FET 栅极信号

    蓝色:来自 BQ228Z610电量监测计的 DSG FET 栅极信号

    1.充电电流极低(放电 FET 关断、拔出 USB 时充电 FET 导通):

    我希望在拔下 VBUS 的 USB 电源时 VBAT 保持高电平、但它会立即下降、这可能是因为放电 FET 已关闭(其在电池电压下、拔下 VBUS 时下降到0v)。

    2. 250mA 的中等充电电流(拔下 USB 时两个 FET 均亮起):  

    在这种情况下、当移除 VBUS 时、两个 FET 都导通、但 DSG FET 会关断、这次在大约3.5秒后、但3.5秒是相当可变的。

    例如、在另一项测试中、它在大约5.5s 后关闭。

    我没有得到的是、在充电电流非常低(例如由于电池组几乎充满电)时、如何维持电池组电压。 在这种情况下、在移除 VBUS 时、充电 FET 将导通、放电 FET 将关断(电流会流过放电 FET 的体二极管)。 随着 VBUS 被移除、放电 FET 需要导通。
    在上面的第一个示波器图中、放电 FET 从不导通开始、也不导通。
    在上面的第二个图中、放电 FET 至少开始处于导通状态、但在几秒后关断。  

    德里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    之前讨论过的问题看起来都可能是相关的、开头是触发 DSG FET 关断的意外 OCD、这应该是要解决的第一个问题、在某个时候会触发该保护。 DSG FET 通常应导通、除非存在有效的保护事件、否则在充电结束时不应关断。

    如果电量监测计禁用放电、则拔下 USB 连接后 VSYS 将下降、因为充电器通过适配器电源维持该电压。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、

    我对 OCD 有点困惑。 请参阅下面的寄存器。

    我只是从电池获取6mA 左右、但 OCD 位被设置

    如何清除它们?

    Safety Alert 寄存器中的 OCD 位和 Safety Status 寄存器中的 OCD 位之间有何差异?

    当我在不带 USB 的情况下插入电池时、因此仅放电时、我首先在 安全警报寄存器中获得 OCD 、如下所示:

    几秒钟后、该位清除、安全状态寄存器中的 OCD 被设置(并且放电 FET 关闭)。

    但我只想了解一下电池的6mA 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    您是否修改了 OCD 阈值? 默认情况下、6mA 放电时、保护不会跳闸。 我会尝试重新上传默认 SREC 并再次进行测试、以查看是否仍然发生这种情况。 Safety Alert 仅表示超出编程的阈值、Safety Status 表示在特定时间内超出阈值。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。  

    我使用默认 srec 文件进行了重新编程、并且在重新启用 FET 后、似乎起到了很大的作用。 我必须对某些设置进行了编程设置错误。

    谢谢你。