主题中讨论的其他器件: BQ25883
我将 BQ28Z610电量监测计与 BQ25883充电器和2S1P LiPo 电池配合使用。
充电器由 USB 供电、确实可以为2节串联电池充电。
但是、在充电时、只有充电 FET 会导通。
因此、当我移除 USB 电源时、PACK 电压消失、VSYS 也会下降。
我假设这是因为放电 FET 未导通。
如果相关:
当我施加电池(但 BQ25883在 VBUS 上无电压)时、放电 FET 会开启约5秒、然后关闭。
我需要知道为什么会发生这种情况、因为这很可能是相关的。
我仅在较低的电流下工作(10mA 左右、有时较低)。
我只能假设我缺少一些非常明显的东西-关于什么寄存器的建议、如果有的话、我可能需要更改什么寄存器?
我的寄存器是:

感谢您的任何帮助、
德里克