This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1:电流检测和温度检测

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270392/tps62065-q1-current-detection-and-temperature-detection

器件型号:TPS62065-Q1

大家好、

您能在以下问题上提供帮助吗?

  • 电流/温度检测所需的时间(这是从温度(电流)异常到输出关断的时间)μ s
  • 测试是通过多次测试确定、还是在峰值达到?Ω 时立即关闭
  • 恢复时间,恢复时间、芯片检测到温度(电流)恢复到正常范围至正常电压输出的时间

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazel,

    感谢您联系我们。

    今天我将安排一次 WebEx 会议、以便更好地理解客户的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazel,  

    请参阅电流限制和 TSD 电路的内部传播延迟。

    电流限制(ILIM)传播延迟通常为50ns (电流达到 ILIM 到开关关断之间的时间)

    2. TSD 抗尖峰脉冲时间为10us (标称值)--> Tj = TSD 时 IC 停止开关所需的时间

    希望能回答客户的问题。

    此致、

    埃克塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    如果您没有进一步的问题、我将关闭该主题。 您可以通过添加注释重新打开它。

    此致、

    Excel