This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020EVM-487:TPS63020 TEC 驱动器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020EVM-487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276584/tps63020evm-487-tps63020-tec-driver

器件型号:TPS63020EVM-487

我遵循通过修改 R1和 R2来使用 TPS63020EVM-487的低功耗 TEC 驱动器应用报告、以使 输出电压可从5伏变为1、2V。 我可以看到从 Vout 到 Vin 的电流通过连接在 Vout 和 VIN 之间的 TEC。 但是、我无法通过 TEC 使电流从 Vin 流向 Vout。 我可以怎样使电流通过 TEC 双向通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,陈家俊

    您将 TEC 元件从 VIN 连接到 VOUT、对吧?

    如果 VOUT 较高、电流会流过 TEC 元件到 VIN、而如果 VIN 较高、则电流会反向流动。

    此致、
    布里吉特