This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985最大接地电流

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276383/lp2985-lp2985-max-ground-current

器件型号:LP2985

您好!

我正在寻找一个最大值的图形。  LP2985-50DBVR 25°C 的接地电流/输出电流。  LP2981-50DBVR 相同问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    静态电流和输出电流是两种不同的规格。 此器件能够处理的最大输出电流为150 mA、并且与每个引脚相关的接地电流根据输出电流发生很大变化。 您可以在数据表中看到该数据。  

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    希望这对您有所帮助、

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的图7提供了标称接地电流与输出电流的关系。 我正在寻找最大的接地电流与输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    从该图中可以看到、它停留在150 mA、这是器件能够处理的最大 Iout。 如果您在寻找最大 GND 电流、我会查看图的末尾、其中它达到了150 mA。 您还可以查看此表中的数据、以准确地说明 GND 电流将取决于不同负载的情况。  

    1060uA 是根据该表新芯片中看到的最大 GND 电流。  

    希望这对您有所帮助。

    乔什·纳查西