This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:参考设计文件

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276339/bq25756evm-reference-design-files

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756

大家好、TI FAE 团队、

关于开始基于 BQ25756的设计、需要回答几个问题:

-我可以获取 EVM 参考板的一些 Altium 设计文件的链接吗? 这将是一个极好的帮助。  

-部分是"活跃的",但非常新;我们在最终的芯片,最终的 MP 在部件上? 预期勘误表?

- TI 是否计划制作相同的16节电池版本?

- TI 是否计划使用更高的输入电压版本? 我可以使用更高的输入电压。

-部件的使用寿命可能会缩短的原因是什么?

谢谢、Brent。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    感谢您使用此部件。 是 BQ25756的应用工程师。

    -能否获得 EVM 参考板的一些 Altium 设计文件的链接?

    这些文件如下:e2e.ti.com/.../BQ25756-EVM-Layout.zip

    [报价用户 id="444590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276339/bq25756evm-reference-design-files "]

    器件为"正在供货"但非常新;我们是否处于最终器件上、处于最终 MP 上? 预期勘误表?

    [/报价]

    我们目前位于最终器件上。

    Unknown 说:
    TI 是否打算制作相同的16芯片版?

    通过调整反馈电阻器 R64、可以将 BQ25756 EVM 调整为16S 版本。

    Unknown 说:
    TI 是否正在计划使用更高的输入电压版本? 我可以使用更多的输入电压

    您需要多高的电压? 可通过调整 ACUV/ACUV 分压器网络来调整 BQ25756的电压。 您还可以移除 EVM 上的 R27以完全禁用输入保护。

    [报价用户 id="444590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276339/bq25756evm-reference-design-files "]

    是否存在缩短器件寿命的任何原因?

    [/报价]

    您能解释一下这么说是什么意思吗? 我们不会结束对该部件的支持。

    如果您有任何其他问题、

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恰到好处。 谢谢。

    TI 是否计划使用更高的输入电压版本? 我可以使用更高的输入电压、

    您需要多高的电压? 可通过调整 ACUV/ACUV 分压器网络来调整 BQ25756的电压。 您还可以移除 EVM 上的 R27以完全禁用输入保护。

    >>它是一个船舶应用,总线可以看到高达100V 的电压(或偶尔有一点闪电。 因此、额外的 ABSMAX 始终是有用的、在保护电路时允许更多裕量。 通常、断开的太阳能输入端(MPPT 或类似的黑盒)会使太阳能电池板串电压依赖总线、从而带来乐趣。  

    是否存在缩短器件寿命的任何原因?

    您能解释一下这么说是什么意思吗? 我们不会结束对该部件的支持。

    有些供应商只是有"长寿命"系列、然后他们有以客户为导向的系列、所以在产品停产时、零件供应会进入生命周期管理、停产后很快。 我知道 TI 对长期供应非常有利、但我想问一下、以防 bq 器件发生变化-即生命周期超过更多消费类产品周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    不用客气。

    感谢您澄清有关器件寿命的问题。 IC 将继续生产很长一段时间。

    如果您有任何其他问题、

    此致、
    E·加洛韦