This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:恒流电磁阀驱动器应用的补偿环路

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274015/lm5155-compensation-loop-for-constant-current-solenoid-driver-application

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:DRV110

您好!  

尝试实现螺线管驱动器、并对为恒流驱动器选择环路补偿的方法感到困惑(与 DRV110/120的用例基本相同)



我已经读到2型 comp 通常是从输出电解电容器的 ESR*cap 中选择的,但在这种情况下,没有输出电容,因为我只是拉电流通过螺线管。  

开关频率为100kHz、我有20V/V 电流感应放大器、而33m Ω 感应电阻器)。  


您能对此提供任何指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    很抱歉、我不会演示您的电路应该如何工作。 您能否解释一下 CS 为何连接到 GND?  

    反馈来自何处?

    在开关稳压器中、您将需要一个输出电容。 即使它是恒流驱动器也是如此。 否则、您将无法进行调节。

    当您只想打开和关闭 MOSFET 时、无需进行调节、而且也不需要补偿。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不会演示您的电路应该如何工作。 您能否解释一下 CS 为何连接到 GND?  

    [/报价]

    与降压转换器非常相似、只是我只是调节电流、而不是使用分压器。  

    反馈来自何处?

    [/报价]


    对于反馈、也就是电流检测放大器、它所要做的基本就是为 hte 检测电阻器提供增益、因此、150m Ω 我要将其增益6.66V/V、这样我就可以了。  

    在关闭周期期间、电流将流过续流二极管。  

    在开关稳压器中,您将需要输出电容。 即使它是恒流驱动器。
    [/quote]

    为什么电磁阀驱动器需要它?我将它放在哪里。  


    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、现在清晰地展示了完整原理图。

    我建议将放大器电路的输出直接连接到 COMP 引脚。 在这种情况下、反馈必须接地。 然后在放大器电路中完成补偿。

    如果您希望保持与 FB 的连接、Comp 的1类补偿就足够了。 你必须尝试一下这个。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    布鲁诺

    我建议将您的放大器电路输出直接连接到 comp-pin