This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25007:输入/输出纹波电压取决于 LM25007的 Ron

Guru**** 2548280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276738/lm25007-input-output-ripple-voltage-dependent-on-ron-of-lm25007

器件型号:LM25007

您好!

当 Ron 电阻器设置为标准200kΩ 时、输入/输出纹波电压为350mV。 当 Ron 电阻器设置为50kΩ 时、纹波电压降低到大约50mV。

问题1:
我查看了数据表、但没有指定 Ron 的范围。 如果您有关于 Ron 下限的任何信息、请告诉我。

问题2.
当输出电流为30 -50mA 时、是否可以计算适当的 Ron 值?

~~工作环境~~
・Ω 输入电压24V
・输出电压9.44V
・μ A 输出电流30至50mA

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    Ron 电阻器可设置开关频率、开关频率会影响电感器中的电流纹波、从而影响输出纹波电压。 通常、电感器的大小应适合给定的开关频率、以实现器件最大输出电流的30%-50%的电流纹波。  

    我包含了 LM25007快速入门计算器的链接: https://www.ti.com/tool/LM25007QUICK-CALC

    此资源可以帮助您快速入门。

    此致、