This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276903/lmzm23601-lmzm23601

器件型号:LMZM23601

您好、您知道此组件的线路调节和负载调节(电压)吗? 您能否说明这些值、并指导我确定其在规格中的位置。 我在第28页看到了一些接近的内容、但它用于可调拓扑、并且它正在将两者组合成一个图表。 我需要为每个参数设置线路调节(电压)和负载调节(电压)、以实现不可调。 假设输入电压为24V 至34V。 我在本文中附上了一份将 TI 器件规格与另一个规格进行比较的文档。 Thanks.e2e.ti.com/.../ti-line-_2600_-load.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    通常、我们在许多数据表中都不分离线路调节和负载调节。 可调和固定型号的调节应相同。 请使用数据表中的曲线获取线路和负载调节信息。

    此致、