This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:输入转换期间的行为解释

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275616/lm5050-2-behavior-explanation-during-input-transition

器件型号:LM5050-2

您好、

客户使用 LM5050-2对 DC_48和 BAT_48V 进行 ORing。 DC_48V 时有一个问题、即当 DC_48V 被连接、然后插入 BAT_48V 并移除 DC_48V 时、在 DC_48V 期间有一小段波动时间、下降至36V 左右。 似乎 DC_48V 正在充电和放电。 是否可能由 BAT_48V 反向电流引起? 或者、您是否知道它是什么?  

这只是为了说明、虽然我们在输入端转换期间看到了 DC_48V 波动、但系统的 ORing 输出仍然可以正常运行。

e2e.ti.com/.../DC-to-Battery-issue_5F00_TI.PPTX

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢您联系我们。 让我详细介绍一下、明天再与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    诸如 降压转换器之类的直流/直流转换器通常不会像电池那样灌入反向电流。 因此、如果通过 ORing 控制器将电压较高的电池连接到直流/直流转换器的输出端、则在 ORing 控制器关断 FET 以阻止反向电流流动之前、DC_DC 输出电压会上升(因为无法灌入电流)。