This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:连接 GND 时 TS 引脚的相关电流

Guru**** 2430410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276713/bq25172-current-about-ts-pin-with-connecting-gnd

器件型号:BQ25172

你好,主管!

根据规格表、我们需要在禁用充电操作时将 TS 引脚连接到 GND。

请告诉我、TS 引脚连接到 GND 时的 TS 引脚电流。

此外、请提供显示 TS 引脚内部结构的文档(方框图等)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请告诉我 TS 引脚连接到 ts 时的 TS 引脚电流。

    电流为38uA。

    当 TS 引脚低于50mV (连接到 GND)时、单元将关断。  每2秒钟、它将重新通电并检查 TS 引脚、如果它仍然为低电平、单元将重新断电。  关断期间流向引脚的电流为0uA。