This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:变压器点约定和同步整流

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276774/ucc256402-transformer-dot-convention-and-synchronous-rectification

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC24624

您好!

我有一个使用   UCC256402可正常工作的72V 至14.5V LLC 转换器设计。 这是它的输出部分。

 

它的输出整流器会变得很热。 因此、我使用 UCC24624控制器向其中添加了同步整流。 这是其原理图部分。

此设计无法按预期工作。 当我使用二极管而不是 同步整流、用于具有一些迹线切屑和先前的二极管方向的新 PCB 时、它会正常工作。

 这里的问题是什么?

是否可以通过变压器点惯例选择二极管方向?

我在此添加了变压器数据供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rukshan:

    SR MOSFET 连接正确。  

    [quote userid="577891" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276774/ucc256402-transformer-dot-convention-and-synchronous-rectification

    [/报价]

    必须以这种方式放置 MOSFET、以便使用与控制器相同的 GND 基准驱动它们。

    您能否检查 SR MOSFET 的栅极脉冲?

    此外、您能否与我们分享 LLC 拓扑的

    此致

    马尼坎塔