This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电量监测计和电池监测器通信问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76952, BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275986/bq76952-communication-problem-with-fuel-gauge-and-battery-monitor

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、EV2400、 BQSTUDIO

大家好!  

我们正在构建一个具有 BQ34Z100电量监测计和 BQ76952电池监控器的电池组。 目前、我们在尝试通过 I2C 与 EV2400进行连接时遇到通信问题。 计算机可以很好地检测到电量监测计、但是、我们无法连接到电池监测器、因为它始终会检测到电量监测计、但无法检测到监测器。  

两个器件共享相同的 SDA 和 SCL 线路。 由于我完全不知道为什么它不会连接、我试图切断连接到电量监测计的 SDA 线... 它起作用了... 我已成功连接到电池监测器。 那么、这些 IC 为什么会与其他 IC 产生干扰? 此外、这一问题的根本原因可能是什么-固件? 硬件? 还有其他问题吗?  

感谢所有的想法和建议,因为我们已经花了很多时间处理这个问题,没有任何想法留下!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳斯、您好!

    请参阅此主题、了解与多个器件通信的过程: BQSTUDIO:与多个器件通信-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    引用的器件不同、但过程是相同的。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max!  

    感谢您的回答。 不幸的是,我们在执行这些步骤时遇到了这一问题。 我们始终首先选择 BQ76952监控器、然后仅连接我们的 EV2400模块。 但是、我们没有从监控器获得任何答案。  

    还有什么其他可以尝试更改参数的东西、或者我们应该看看的东西?  

    此致、  

    伊格纳斯·维丘雷纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳斯、您好!

    只是为了确认、您要从器件上的 I2C 线路上断开 EV2400与器件上 I2C 线路的连接、同时保持计算机连接并选择监视器、然后重新将 I2C 线路连接到 EV2400?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    此时、我尝试了两种选项:仅断开 I2C 线路、以及断开 EV2400与计算机的连接。 不幸的是,这两种选择都没有产生任何结果。  

    此致、  

    伊格纳斯·维丘雷纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignas:

    您确切的顺序是什么?

    我使用单个 EV2400在我们的几个板上进行了测试、以便对其进行测试。  

    bqStudio 的每个实例都需要禁用"自动刷新" (参见下图)。 您还必须确保首先连接 EV2400、以便 bqStudio 检测 EV2400。

        

    一旦被禁用并且每个器件的两个 bqStudio 实例都处于打开状态、我发现每次要与另一个器件通信时、都需要将 USB 从计算机重新连接。 解决方案不是很好、我们必须看看那里是否有更好的解决方案。

    如果有两个 EV2400、则可以通过将每个 EV2400连接到不同的 USB 端口、轻松与两个器件通信。 BQ76952EVM 具有一个板载 EV2400。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙