This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:PR1和模式引脚上的电流消耗

Guru**** 2533180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276084/tps2116-current-consumption-on-pr1-and-mode-pin

器件型号:TPS2116

大家好、

我对这种电源路径改变 IC 感到担忧。 在我的应用中、Vin1连接到4.2V (PR1连接到 Vin1过孔电阻分压器、Mode 直接连接到 Vin1)。 我的 Vin2连接到4V 电池电源。 当我的 VIn1消失后、IC 将更改为 Vin2是可以理解的、但 Vin1的4.2V 源极担心在4.2V 断开时模式引脚消耗的电流是多少。 原因是、当4.2V 断开/降低时、IC 将使用降低的电压/焦耳至少100mS 来存储数据和关断。 我可以看到该引脚消耗的电流为0.1uA。 但我想确保得到 TI 人员的确认。  

以更好地理解。 请告诉我、当 Vin1的电压电平从4.2V 降至0V 时、Mode 引脚的电流消耗是多少。 非常感谢对这一问题的快速答复。  

谢谢。此致、  

Ranjith.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith、您好!

    是的、在不同温度和运行条件下 MODE 引脚漏电流为0.1uA。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当 VIN1上没有电源且输出功率路由到 VIN2时、MODE 引脚上的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith、您好!

    当 VIN1 = 0V 且 VOUT = VIN2时、MODE 引脚泄漏为0.1uA。

    谢谢。

    帕特里克