This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:如果可以、您能否检查一下我的 PCB 的布局?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005-Q1, TPS54560-Q1, LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276567/tps54560-if-it-is-possible-could-you-please-check-the-layout-of-my-pcb

器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件: LM70880-Q1、LM76005-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统应用电源条件是什么(VIN、VOUT、IOUT、FSW)?  

    根据您的典型和最大输入电压范围和输出电流、有一款更好、更新版的器件适用于此应用。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、首先感谢您的回答。  

    输入范围:9-45V

    典型输入:24V

    输出:5V

    最大输出电流:5A

    典型电流:3A

    此致、

    RA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RA:

    感谢您的更新。  

    对于 TPS54560-Q1器件产品文件夹( https://www.ti.com/product/TPS54560-Q1),您将看到下面的符号。

    从最大输入电压范围来看、您似乎想要一个60V 器件。  

    我建议您考虑使用最近通过 APL 改进的最新降压转换器器件(LM70880-Q1)。

    https://www.ti.com/product/LM70880-Q1

    有关已发布一段时间但高于 TPS54560-Q1的器件、请查看 LM76005-Q1。

    https://www.ti.com/product/LM76005-Q1

    TI 建议使用较新的器件、这些器件通常比旧的器件更高效、更紧凑。

    此致、

    吉米