This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:降压转换器不会在空载时启动

Guru**** 2768225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275537/lm5116-buck-converter-will-not-startup-in-no-load

器件型号:LM5116

我的降压转换器运行正常、但当我在空载条件下导通时、如果我通常有任何负载、它不会调节到正确的输出电压。 如果我从低至5mA 开始、它会调节电流、如果在开始调节后移除负载、它会正常工作。 可能会造成问题的任何想法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul  

    您能否详细描述未正确调节 VOUT 时的行为?

    • 您可以看到多少%的误差?
    • VOUT 是否上下移动?  

    您是否会请求分享原理图和波形以供进一步调查?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL