主题中讨论的其他器件: BQ25601、 BQSTUDIO
您好、TI 团队:
我们在板上使用了 BQ27Z561电量监测计和 BQ25601充电器。 电池是4000mA #18650。
我们已通过 https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts = 1690347437045 链接执行了化学物质 ID 生成过程、并得到了化学物质 ID 247。 谨随函附上报告。
之后、我们已在 BQ27z561 EVM 上使用247 Chemistry ID 执行学习周期程序。
在开始学习周期之前、我们已配置以下参数。
- BQ27Z561电量监测计参数:
|
参数 |
价值观 |
|
设计容量 |
4000mA |
|
设计容量(cWh) |
1480 |
|
电池组电阻 |
100m Ω |
|
系统电阻 |
1m Ω |
|
高压中断设置 |
4300mV |
|
高压中断清除 |
4200mV |
|
充电电压(充电电压高) |
4263mV |
|
设置电压阈值(Fc) |
4250mV |
|
清除电压阈值(Fc) |
4200mV |
|
设置电压阈值(TC) |
4250mV |
|
清除电压阈值(TC) |
4200mV |
|
EOC 时的电芯充电电压 |
4263mV |
|
充电收尾电流 |
70mA |
|
放电电流阈值 |
45mA |
|
充电电流阈值 |
40mA |
|
停止电流 |
10mA |
|
设计电压 |
3.7伏 |
|
终止电压 |
3V |
2.充电器参数:
|
电池充电器设计参数 |
|
|
参数 |
值 |
|
VVBUS 电压范围 |
4 V 至13.5 V |
|
输入电流限制(REG00[4:0]) |
2.0 A |
|
快速充电电流限制(REG02[5:0])、即充电电流(ICHG) |
1.2A |
|
最低系统电压(REG01[3:1]) |
3.5伏 |
|
电池稳压电压(REG04[7:3]) |
4.2伏 |
|
终止电流 |
60 mA |
|
预充电电流 |
180 mA (默认) |
在 BQStudio 中设置上述参数后、我们已按照以下 https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1694429032751&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 文档执行了学习周期。
在学习循环过程中,我们已进行放电(放电率:800mA)-休息-充电(2A)-休息-放电(率:800 mA)-休息。
充电结束时、我们可以看到 FC 位没有设置。 但在学习周期结束时、Update Status 更改为06。 因此、我们假设学习周期已成功完成。 然后、我们生成了黄金映像。 我还将附加 golden image 文件。
现在、我们已根据随附的文档(BQ27Z561_FG_CONFIGURATION)将这些黄金映像转换为 C 文件将其刷写到我们的板中。
我们已经观察到、电量监测计读数是不正确的、因为它在3.1 Voltage 时显示为41%、之后又突然降至2.8V 至0%。 我在此附上日志。
您能告诉我、此处我们的程序或配置可能有什么问题吗? 非常感谢您提供任何帮助。
此致、
Shivani
e2e.ti.com/.../Chemistry-ID-GPCPackaged_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Golden_5F00_image_5F00_Output_5F00_file.zipe2e.ti.com/.../battery-percentage-reading-by-fuel-gauge.txte2e.ti.com/.../BQ27Z561_5F00_fg_5F00_configuration_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.docx