This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:黄金映像与 BQ28z610兼容

Guru**** 2532890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z620, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276549/bq28z620-golden-image-compatible-with-bq28z610

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610、、 BQSTUDIO

您好!

如果我有使用 BQ28z610创建的黄金映像、可以将相同的文件用于 BQ28z620吗、还是必须执行新的学习周期?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    执行学习周期、以便监测计了解电池的化学成分。 电量监测计获知 QMax 和 Ra 表。 这些值可以复制过来。

    这里唯一的问题是两个器件的存储器映射。 它们可能具有不同的寄存器。 我建议使用 BQstudio 下载 BQ28z610 gg (配置)文件。 然后、下载 BQ28z620 gg 文件、并将配置从一个复制到另一个、确保它们是相同的寄存器。  

    Golden Images (srec 文件)不兼容。 这意味着 BQ28z610的 srec 无法上传到 BQ28z620中。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的回复! 因此、复制这些值后、我们可以导出新的 srec for bq28z620、是否正确?

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我建议也校准新器件。

    只要复制所有修改后的寄存器、就可以了。 所面临的挑战是确保寄存器映射仍然相同。 这可以通过在 TRM 和 bqStudio 中进行位间比较来实现。

    最好进行健全性循环检查、以确保一切都按预期工作。

    此致、
    何塞·库索