Other Parts Discussed in Thread: LM2577, TPS54040, TPS61170
主题中讨论的其他器件:LM2577、 TPS54040、
尊敬的 TI 团队:
开关 IC 数据表通常不提供关于其内部误差放大器和基准电压精度和稳定性的太多信息。 制造商假定其精度足以满足通用应用的要求。 然而、光电倍增管偏置等应用需要更高程度的电源电压稳定性(随时间和温度变化)。
一种可能的解决方案是绕过开关 IC 的内部误差放大器而改用外部运算放大器。 外部误差放大器的输出连接至开关 IC 的频率校正引脚、从而闭合反馈环路。 此方法与应用手册"Snva559开关稳压器"一章"提高 LM2577升压稳压器中的可用负载功率"中所述的解决方案类似。
已对作为谐振 ROYER 转换器的开关电流源的 TPS54040和 TPS61170进行了一些原型设计、并取得了积极效果。 电路设计应该显而易见、希望我已经把它弄清楚了。
以下是测试的简要结果。 IC1在 COMP 引脚电压高于500mV 时开始开关、在达到1伏时停止。 因此、分压器 R6-R7会降低新误差放大器的输出电压、以防止整个电路发生闩锁。 COMP 引脚上高于1伏的电压由内部电路视为输出过载。 可添加 R8对 COMP 引脚进行预偏置。 为 IC1的原始 FB 引脚提供接近其内部基准的电压、以禁用内部过载保护电路、并最大程度地减小原始误差放大器输出电流。 C1和 R5以及 R3、创建了一个与原始网络类似的类型2补偿网络。
在进行大规模生产之前、我认为最好咨询制造商。 TI 团队能否针对这种非常规电路应用提供任何建议或指南? 我不受限于某个特定的器件型号、任何大小适中的电源开关都可以正常工作。