This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:输出电压错误

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275856/tps7a84-wrong-output-voltage

器件型号:TPS7A84

我想知道需要检查什么(如果有的话)来校正此稳压器的输出电压。

输入电压为5.1V

VOUT = Vin = 5.1V。  ANY-OUT 配置为3.3V。

IC 的配置与数据表中的图8-2相同

我的原理图如下:

请告诉我您需要的任何其他信息、我将提供。

谢谢!

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    原理图看起来没有问题。  请确认 PCB 连接与您的 ANYOUT 连接相匹配(即、没有任何其他 ANYOUT 引脚意外连接到 GND)。  如果 PCB 上有一个泄漏路径为 NR 电容器充电超过0.8V、您可能会遇到比预期更高的输出电压。  请使用蒸馏水浴、助焊剂去除剂、异丙醇等工具彻底清洁 PCB。  即使无法看到任何 PCB 污染物、它们仍然可能存在、执行此清洁步骤可能可以解决问题。  然后重新测试并确认设定点已纠正。

    如果这两个步骤都不能解决问题、则进行 ABA 交换(将 LDO 替换为已知正常的副本、并确认问题是出在旧 LDO 还是 PCB)。  如果通过用新的 LDO 替换 LDO 来解决问题、则表明现有器件因某种原因已损坏、您需要评估您的操作条件以及 PCB 处理(ESD 协议)等。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 所有 ANYOUT 引脚看起来都被连接/未按照应有的方式接地。 我清洁了 PCB、并重新进行了测试、未做任何更改。 我将交换 IC、看看会发生什么情况。  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢更新。  如果您需要任何其他故障诊断支持、请随时回复。

    谢谢。

    斯蒂芬