This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:使用开关稳压器 COMP 引脚作为外部误差信号放大器的输入

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2577, TPS54040, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275036/tps61170-using-switching-regulator-comp-pin-as-input-for-external-error-amplifier

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:LM2577TPS54040

尊敬的 TI 团队:

开关 IC 数据表通常不提供关于其内部误差放大器和基准电压精度和稳定性的太多信息。 制造商假定其精度足以满足通用应用的要求。 然而、光电倍增管偏置等应用需要更高程度的电源电压稳定性(随时间和温度变化)。

一种可能的解决方案是绕过开关 IC 的内部误差放大器而改用外部运算放大器。 外部误差放大器的输出连接至开关 IC 的频率校正引脚、从而闭合反馈环路。 此方法与应用手册"Snva559开关稳压器"一章"提高 LM2577升压稳压器中的可用负载功率"中所述的解决方案类似。

已对作为谐振 ROYER 转换器的开关电流源的 TPS54040和 TPS61170进行了一些原型设计、并取得了积极效果。 电路设计应该显而易见、希望我已经把它弄清楚了。

以下是测试的简要结果。 IC1在 COMP 引脚电压高于500mV 时开始开关、在达到1伏时停止。 因此、分压器 R6-R7会降低新误差放大器的输出电压、以防止整个电路发生闩锁。 COMP 引脚上高于1伏的电压由内部电路视为输出过载。 可添加 R8对 COMP 引脚进行预偏置。 为 IC1的原始 FB 引脚提供接近其内部基准的电压、以禁用内部过载保护电路、并最大程度地减小原始误差放大器输出电流。 C1和 R5以及 R3、创建了一个与原始网络类似的类型2补偿网络。

在进行大规模生产之前、我认为最好咨询制造商。 TI 团队能否针对这种非常规电路应用提供任何建议或指南? 我不受限于某个特定的器件型号、任何大小适中的电源开关都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikhail:

    感谢您的详细描述。 这 条非常规的赛道似乎很有趣。

    我们对该电路进行了初步检查。 如果升压转换器有一个 COMP 引脚、且其内部 EA 是跨导放大器、则此电路应该起作用。

    如果内部 EA 是电压 放大器、则外部 EA 应比内部 EA "更强"。

    在 COMP 引脚强制施加高电压时开关停止的可能原因是 SCP 触发。  

    一旦确认使用此方法、请提供详细的工作条件、以便仔细计算环路补偿组件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    该电路应该可以正常工作。

    我知道这可能不在 TI 责任范围内、但让我们考虑将此视为电路解决方案批准、它可以解决我的问题。

    >>仔细计算环路补偿组件

    我不是 s 域专家、但我认为具有外部 EA 的原始 EA 的传递函数标识如下-第一篇文章中原理图的 R3应等于原始 EA 跨导乘以 R6-R7分压比的倒数。

    R3=(1/gm)*(R7/(R6+R7)

    一旦满足该条件、就可以在新误差放大器的反馈环路(C1和 R5)中使用原始 RC 网络的值。