This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:电容学习不能正常工作

Guru**** 2535260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275987/bq33100-capacitance-learning-not-working-properly

器件型号:BQ33100

发送0x23 (learning cmd)后 ,学习开始并成功完成。  学习完成后、电容更改为50F 和(初始和设计电容为10F)。 如何 使用学习图在理论上验证中的电容。

在下图中,如何 绘制 A、B、C 和 D 点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthick 您好、

    此监测计不断测量电压和电流、因此它将拥有所有这些数据点来进行分析。

    该图底部有用于估算电容的公式。 如果您只是尝试验证电容、有多种不同的方法可以检查计算。  

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keller:
    1.我们有5个电容器,每个10F 电 容,所以总电容是10F(50F/5), 学习后电容增加到50F, 我在 这里做了什么错?  

    用于学习的数据闪存设置  
    学习三角接线电压   1000 mV  
    设计 ESR、初始 ESR、ESR    110 欧姆
    设计电容,第一 电容, 电容   10 F
    V 最大学习值 10730 mV  


    仍然需要任何其他数据闪存设置?  

    硬件  
    对于一个电容器 - 3V,10F
    学习负载 11.6欧姆电阻  

    2.对于我的 ESR 值、学习负载电阻值可以吗?  

    3.我的 V learn max 有什么问题,这需要增加?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthick 您好、

    我不确定自己是否理解您的配置、您有一个5s1p 电容器组、是这样吗? 它们是并联的吗?

    您是否看过应用手册中学习过程中的一些注意事项?

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua751

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keller,
    是的,我有5s1P 配置,我已经按照应用手册学习过程.  
    1.我又有一个 疑问  ,我应该配置什么 电压值的 V learn 最大值相对于我的电 容器(电容器的数量都串联= 5 ,单个电容器电压= 3V ,堆叠电压= 3 x 5= 15V ) ? 。
    目前、我将  V LEARN 最大值配置为10730。 应该是15000mv?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthick 您好、

    应针对您的最大充电电压设置该值、这个值似乎是15V。 您是否只能将3V 电容器的充电电压最高达到2.15V?

    此致、

    怀亚特·凯勒