This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:TPS61046各种输出电压的最佳 R2值是多少?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275672/tps61046-what-is-optimal-r2-value-for-various-vout-of-tps61046

器件型号:TPS61046

尊敬的 FAE

我的项目要求是从升压器获得不同的电压电平(Vout=5V-20V)(Vin=3.3V)根据其他输入条件、我计划通过 R1的电阻器网络来实现。

从数据表中获取图11、 我将通过使用模拟开关切换 R1的电阻网络、更改 R1以获得所需的电压电平。 因此、我希望所有 Vout 电平的 R2值都是固定的。  

数据表中指出:"流过 R2的电流至少比 FB 引脚泄漏电流大100倍"、这意味着大于20uA (FB 泄漏电 流为200nA)。但是、图11显示所选的 R2为71.5K、这使得流过 R2的电流仅为11.2uA。   我知道升压器可能仍在工作。

我的问题是:   

不同的输出电压电平是否可以设置固定的 R2值(和固定值的电感器)?  如果需要、 电感器的理想 R2值和最佳值是多少?

在 Vin=3.3V、Vout=20V 的情况下、 考虑到它是 BGA 封装、 估计的电流输出能力可能是多少?   

谢谢!

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的、您可以为 R2使用不同的电阻器(FB 上电阻分压器的低电阻器)。 在它们之间切换时务必小心、并确保始终至少连接一个电源。 有关一些注意事项、请访问: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-1

    2.在此处查看24V 输出的效率图: TPS61046产品说明书|典型图

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brigitte、您好

    感谢您的答复。

    但是,我无法找到我的两个问题的答案。   

    对于不同的 Vout、我预计 R2具有固定值和带有开关 R1的电感器、 如果这样的设计可行、那么 R2和电感器的最佳值是多少?

    2.在 Vin=3.3V、Vout=20V 的情况下、估计最大输出电流能力是多少? 是否有可提供输出电流估算的公式?

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    1.电感值取决于用例。 在您的情况下、我会使用最适合您的系统工作的电压电平的值。

    2.有关正确选择电阻分压器的信息、请查看此应用手册: 直流/直流转换器中 电阻反馈分压器的设计注意事项我也会针对系统主要工作的电压对其进行优化。

    此致、
    布里吉特