This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:噪声特性的测量环境

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276739/tps7a8101-measurement-environment-for-noise-characteristics

器件型号:TPS7A8101

您好!

TPS7A8101数据表包含以下噪声特性说明。
低噪声:23.5uVRMS 典型值(100Hz 至100kHz)

我不知道使用哪种测量仪器来评估这些值。 如果您能告诉我您如何评估据您所知为低噪声 LDO 的噪声、我将不胜感激。 如果您能告诉我仪表的型号、那将会更有帮助。

P.S..
在我的研究中、我发现一个使用频谱分析仪的视频。
https://www.ti.com/video/4459556475001


非常感谢、

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、频谱分析仪通常用于测量频率范围内的噪声。 需要使用屏蔽箱来阻止环境噪声进入测量。 在执行测量时、在封闭的屏蔽箱内对 LDO 进行测试。 视频中使用的频谱分析仪是 HP 4395A。 市场上广泛提供新型频谱分析仪。

    在 LDO 数据表中收集并绘制噪声数据点。 TI LDO 数据表中的噪声典型特征图的起点为10Hz。 在 TPS7A8101数据表中、噪声图高达100kHz。 除了图形、我们还提供了整个目标带宽内的积分噪声(RMS)。 在本产品说明书中、带宽为100Hz 至100kHz。  

    此致!

    埃里克