This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:可以将其用于负输出吗?

Guru**** 2390480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276326/lmr51450-can-this-be-used-for-negative-outputs

器件型号:LMR51450

 LMR51450是否可以用于产生负电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何降压转换器都应能够配置为负输出电压。  

    有关此 IBB 应用的设计流程、请参阅应用手册(SNVA856)。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 你的答案问题是"应该"一词。 "我知道了。" 但是如果没有 TI 的人告诉我"可以"以这种方式使用该反相功能、我讨厌在 PCB 上实现该反相功能。 你知道它肯定会起作用吗?

    贝拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bela、

    可以这样使用。 TI 提供了多个反相应用手册、其中详细介绍了使用不同降压转换器 IC 从降压转换到 IBB 的过程、以前的应用手册是:

    没有理由不能为反相输出配置此直流/直流降压转换器。