This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:电流测量值过高约33%

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276594/tps2493-current-measurement-about-33-too-high

器件型号:TPS2493

在该 IC 的引脚14和引脚13之间连接了一个分流电阻器、根据数据表的电流限制为50mV 除以该分流电阻器值。 我们使用的是3MR 电阻器、因此根据公式、电流限制应为50/3=16.67A。

但是、电流限制在十个样本上以10.8-11.4A 开始生效、在这十个样本上平均为11.17A。

有趣的是、IMON 输出应提供48倍于分流电压的电压。

我将通过分流器的标称值为10A、并在分流器上测得31.87mV。 48x31.87=1.53V、这就是我预期在 IMON 引脚上会看到的结果。

不过、我在该引脚上测得的电压为2.14V! 这大致相当于分流电压乘以64、而不是48。 比预期高约33%。 这将解释电流限制如此低的原因、IC 认为电流大于实际电流。

结果是 IC 在电流远低于分流电阻器和数据表公式定义的限值水平时将输出关闭。

发生了什么、如何解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要说明的是:

    这不是功率限制问题。  功率限制在加电期间按预期工作、而输出电容器充电、计时器也按预期工作。  我已经选中了这两个选项。

    此外、这不是由传入电源导致的、在该性能期间保持稳定。

    这肯定是一个电流限制问题、FLT 输出、IMON 输出和实际性能都表明了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于它可能提供的帮助、该器件标记如下:
    顶行:"TPS2493"

    中间行: "84K"、然后用小号大写字母下划线"G4"

    要点: "ATNC"

    是否存在批量问题?

    这是该系列的特定变体、对其其余部分(50mV)使用不同的基准电压吗?

    原理图的结构与使用该器件的其他产品相同、也符合数据表中的规格、因此我们谨慎地乐观地认为这不是电路设计问题、但我完全同意导致该问题的原因。

    PCB 布局也非常紧凑且良好、外围器件均处于合理的位置、引线可合理布线、但同样、我对这是导致该问题的原因持开放态度、因为这是不可能的。  嗯、是的、该器件在占用空间上的方向正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您分享详细说明。 我希望器件的引脚14和引脚13上的分流电阻会更高。 要确认这一点、请执行以下实验。

    以1A 为步长施加5至10A 的负载电流、并 使用3.5位数字万用表测量器件的引脚14和引脚13 (没有其他点)上的差分电压。 在捕获差分电压时、请分享测量数据以及测试设置图像。