请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25948EVM 您好!
我正在为我的设计评估 TPS25948EVM。
根据数据表,TPS259480AYWP (自动保修启用)应在达到103 ms 的保证到期后自动重新启动。
我所观察到的是,自保不能按预期运作。
例如
上的评估板 U1、电流限制配置为3A。
如果消耗的电流大于3A (预期行为),D3将打开。
但如果 电流 衰减至较低值、D3将保持导通、直到电流衰减 1.5A。 (根据我的下限 D3应该 在过流情况被移除后关闭103ms)
请求您添加自保功能
此致、
阿努拉格