您好!
我们的设计 基本上与数据表中的图23匹配(我们使用的是2节电池)
在充电电流感应电阻器之前、系统负载直接连接到电池。
我们 将使用的电池具有集成保护 IC、通过关闭低侧的一对 N 沟道 MOSFET、在各种故障条件下断开电池连接。
当存在良好的交流适配器、电池断开连接且存在系统负载时、BQ24170的行为如何?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
我有一个跟进问题:
在此配置中、当超过已编程的交流适配器输入电流(ACSET)时、充电器会调节充电输出(SW)、从而使电池充电电流最小化。 由于系统连接在检测电阻(RSR)之前、因此不会直接调节系统电流。
如果我正确理解数据表(第9.3.13节"充电过流保护")、充电器仍会将总充电输出电流(流出 SW)限制为已编程充电电流或 MOSFET 峰值电流的160%、以较低者为准。 这意味着、如果系统从充电器自身汲取过多电流(例如在某些故障或瞬态情况下)、充电器不应被损坏。 如果充电器无法提供电流、则电池会进行补充。
是这样吗?
仅供参考、我附上了我们的原理图:
尊敬的 Christoph:
如果充电器达到输入电流限值、降压转换器占空比将被钳位、以防止转换器拉取更多的输入电流。 输出电流流向最低电阻负载 ISYS、充电电流会自然减小。 如果 SYS 上有一个恒定的负载、按照 Efficiency = VSYS*ISYS/(VBUS*InputCurrentLimit)的预测、输出电压开始下降。 幸运的是、由于电池与负载并联、因此它将补充 ISYS 负载。
此致、
杰夫