This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:LP2985A-50DBVR 的引脚功能

Guru**** 1162260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275592/lp2985a-pin-funciton-of-lp2985a-50dbvr

器件型号:LP2985A

大家好、

我的客户常使用 LT1761ES5-5。 我建议使用 LP2985A 进行测试。 但旁路引脚与 LT1761ES5-5不同。

LT1761的电容器拉至 Vo。 但 LP2985A 电容器拉至 GND。

TI 是否具有相同的功能器件? 还是只建议取下盖子? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    是、如果通过移除旁路电容器可将 LP2985A 用于现有的 LT1761应用。  

    通常情况下、用于降低噪声和增加低频 PSRR 的降噪引脚需要在引脚与 GND 之间连接一个电容器、如 LP2985A。 查看 LT1761的原理图和 PSRR/Trainsient 图、可以发现它们的旁路引脚似乎是更现代的 LDO 中通常被称为前馈电容器的引脚。  

    如需更多信息、请参阅我们的《具有线性稳压器的前馈电容器的优缺点》应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle。

    可以。 我知道前馈电容器函数。 但现在与 ADI 解决方案不同。

    很难让客户了解如何取下电容器。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    我正在旅行,所以我不能检查是否有任何下降的替换. 机会不好、因为这是非标准的引脚分配、但我会让团队更详细地进行研究并进行跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:


    TPS7A2450DBVR 怎么样? 输入电压稍微低于 LT1761 (16V 对20V)、但 引脚4为 NC、而不是 BYP 引脚。 OUT 和 NC 之间连接电容器不会对性能产生不利影响。 如果您有任何问题、请告诉我。  

    阿伦·~