主题中讨论的其他器件: UCD90320
您好!
目前、我们使用 TPS543A26器件设计了多个电压轨电源生成。 在该降压转换器中、使能引脚被称为电流驱动的逻辑、数据表也提到"如果要向使能引脚提供外部数字控制、则需要配置为开漏/集电极。"
在我们的电路中、电源监控和时序控制 IC UCD90320 LGPO 引脚连接到启用 TPS543A26、下拉为10K。 默认情况下、我们将 LGPO 引脚配置为低驱动、并通过逐个电源轨启用。

我们的疑问是、是否必须在 UCD90320中将使能引脚配置为开漏?
它会影响任何电流驱动的问题? 在 OFF 状态期间是否会施加下拉电阻?
此外、还需要您的支持来审查另一个降压转换器设计。 请查找以下直流/直流设计供参考、

谢谢。
迪内什