请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z620 主题中讨论的其他器件:BQ28Z610、、 BQSTUDIO
您好!
如果我有使用 BQ28z610创建的黄金映像、可以将相同的文件用于 BQ28z620吗、还是必须执行新的学习周期?
谢谢。
迈克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Michael、您好!
执行学习周期、以便监测计了解电池的化学成分。 电量监测计获知 QMax 和 Ra 表。 这些值可以复制过来。
这里唯一的问题是两个器件的存储器映射。 它们可能具有不同的寄存器。 我建议使用 BQstudio 下载 BQ28z610 gg (配置)文件。 然后、下载 BQ28z620 gg 文件、并将配置从一个复制到另一个、确保它们是相同的寄存器。
Golden Images (srec 文件)不兼容。 这意味着 BQ28z610的 srec 无法上传到 BQ28z620中。
此致、
何塞·库索