This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:有关 TLV74033PDBVR 最大接地电流和输出电流的问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276038/tlv740p-question-about-tlv74033pdbvr-max-ground-current-versus-ouptut-current

器件型号:TLV740P

您好!

25°C 的最大静态电流/输出电流图表是否可用? 数据表仅提供了标称值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lionel、  

    这是您要查找的信息吗?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这 不是我的问题的答案:我正在寻找25°的最大接地电流,这条曲线显示了25°和其他温度下的标称接地电流。

    此致

    利昂内尔·索林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、 在我们测量的器件中:

    此致!

    朱利耶特