This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:使用 TPS2375设计了13W PoE -但我需要隔离、就像隔离变压器中一样? 数据表中不太清楚

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2375, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268431/tps2375-designed-13-watt-poe-using-tps2375---but-i-need-isolation-as-in-isolation-transformer-not-very-clear-from-datasheet

器件型号:TPS2375

大家好、我需要创建一个13瓦的 PoE 电源、该电源最终会为 PCB 提供一个12VDC 电源轨。 我附上了我目前实施的原理图(见下文)。

这里的问题是我需要进行隔离、因为器件会有一些连接器/插头可供终端用户使用。 我觉得 RJ45内部的变压器/磁性元件不够、我应该在混合结构中放置一个隔离变压器、例如 Coilcraft 提供的零件号"POE13P-12"。 数据表未提及如何连接变压器。 我认为反激式或正向变压器无关紧要、我只需要完全实现隔离、但我找不到任何相关信息。 我真的不知道我需要做什么。 我们非常感谢您提供任何帮助或建议。

作为参考、这是我将在需要时使用的 RJ45端口:HanRun 的"HR873173A"。 端口中内置了磁性元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的联系!

    我假设您提到的" RJ45内部"变压器是如下所示的数据变压器。 它不会隔离电源。

    如果您 想要电源隔离、您 可以在 TPS2375的 VDD 和 RTN 之后构建反激式转换器。 此外、请使用 TPS2375的 PG 引脚来启用此反激式电路。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang、您好、感谢您的回复! 是的、这正是我所说的-数据变压器。 好的、那么我肯定需要电隔离解决方案。

    我认为我需要的合适变压器是来自线圈工艺的"POE13P-12"。 但我没有看到任何有关如何构建反激式转换器的参考文档。 TPS2375的数据表中没有任何相关信息。 我可以使用其他基准来将隔离变压器连接到此器、并且就像您说的、使用 PG 引脚来启用它吗? 我读的是、它很复杂、需要阻抗匹配等。否则变压器会有噪声、所以我想我可以构建一个基准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    明白了! 很抱歉、我没有找到采用隔离式转换器的 TPS2375参考设计。

    此处有两款反激式电路板、您可以参考:  

    13W 额定 flyabck、基于 TPS23753A。 您可以参考功率 MOSFET/反激式变压器选择。 此外、您还可以使用 TPS23753A、即 AF PD 控制器+ PWM 控制器;TPS2375仅是 AF PD 控制器。

    https://www.ti.com/tool/PMP8803

    额定功率为25.5W 的 Flyabck、基于 TPS2376H。 您可以参考 PG 引脚连接和直流/直流控制器 IC

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu197b/slvu197b.pdf

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂