This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:进入 PFM 模式的最小峰值电感器电流

Guru**** 2533460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR54410, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275460/lmr54410-minimum-peak-inductor-current-to-enter-pfm-mode

器件型号:LMR54410
主题中讨论的其他器件:LMR33620、、 LMR36006

从数据表的第8.4.4节、"当达到最小高侧开关导通时间 TON_MIN 或最小峰值电感器电流 IPEAK_MIN (典型值300 mA)时、开关频率会降低以保持稳压。"

我在数据表中找不到任何其他对 IPEAK_MIN 的引用。 是否指定了 IPEAK_MIN 的最小值和最大值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在 PFM 模式期间、开关频率是否会降低以便转换器以低于1.1MHz 的频率持续开关、还是进入脉冲跳跃模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haras、

    很抱歉耽误你的时间。

    300mA 似乎正确。 我看到一组测试数据的最小值和最大值分别为0.208和0.266。

    我将查看我们是否可以在中添加 EC 规格。

    下面这篇文章详细描述了此模式。 即使未明确提及器件型号、它也适用于该器件。

    https://www.ti.com/lit/SNVA857

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    您分享的文章链接到了 LMR33620/30和 LMR36006/15的"频率预测工具"。 是否有适用于 LMR54410的类似工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haras、

    我们没有这么做、但以下条目应该可以很好地估算 LMR54110。

    我们还可以订购 EVM。