This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:SM72442

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442, SM72445, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266215/sm72442-sm72442

器件型号:SM72442

 你好

我的请求与 SM72442有关、该设备通过 SW (I2C)设置最大输出电流。

 模拟电子直流负载的吸收、当达到设定的限制阈值时、电路不会限制或激活过流保护。

我还将 IC 替换为 SM72445型号、产生相同的结果。

您能更好地解释一下最大 Iout 设置是如何工作的吗? 默认情况下、通过硬件将电流限制设置为4A、但达到时不应用该阈值。

谢谢!  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    您写道:
    >默认情况下,通过 HW 将电流限制设置为4A
    您能解释一下具体的意思吗?
    我在数据表中的任何位置都找不到此信息。


    您确定 I2C 通信正常吗?

    您是否可以执行以下序列:

    -读取寄存器4并写下原始内容
    -修改您已读出的寄存器内容的一部分,并将修改后的内容写入寄存器4
    -再次读取寄存器4并验证是否可以从寄存器中读取修改后的内容
    -回写您在开头记下的原始内容
    -再次读取寄存器并验证内容是否再次改变

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利,你好!

    谢谢您重播、您可以在此处查看问题的答案:

    1) 1) 1)从数据表第8页看、

    '电流限制设置最大输出电流可通过改变 A4 (引脚18)上的电阻分压器来设定。 请参阅图2。 当 AIOUT (引脚21)上的电压等于 A4 (引脚18)上的电压时、检测到输出上出现过流 。 A4上的电压可以通过连接至5V 的电阻分压器设置、而 AIOUT 上的电压可以通过电流感应放大器设置。 "

    我的设计在 A4引脚上有一个通过 HW 定义的电压由分压器为2.67V ,它等效于最大输出电流4A 的设置,导致 Iout 感测网络由:

    - Rsense (30m Ω), INA193( 增益20V/V,Vcc=5.1V ).

    2)通过 I2C 寄存器3和4在加电时使用、配置如下:

    - SACU 0: MPPT 0配置:
    寄存器0:0x000072A19E1B16
    寄存器3:0x0008FFFFF6DFE0
    寄存器4:0x00000000000000
    寄存器5:0x00000A0180A018

    发送以下命令 eps SACU wr_conf 0.0 3 0x00 0x48 0x06 0x2C 0x96 0xDF 0xE0 (覆盖当前设置的寄存器3)后:

    - SACU 0: MPPT 0配置:
    寄存器0:0x000072A19E1B16
    寄存器3:0x0048062C96DFE0
    寄存器4:0x00000000000000
    寄存器5:0x00000A0180A018

    -  在发送以下命令后  eps sapu power_conf 0.0 4 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 (覆盖寄存器4以进行偏移设置):

    SACU 0:MPPT 0配置:
    寄存器0:0x000072A19E1B16
    寄存器3:0x0048062C96DFE0
    寄存器4:0x00000010000000
    寄存器5:0x00000A0180A018

    -恢复寄存器3的原始值:

    SACU 0:更新了 MPPT 0 CFG 寄存器3
    eps_pt_X # eps SACU rd_conf 0.0
    SACU 0:MPPT 0配置:
    寄存器0:0x000072A19E1B16
    寄存器3:0x0048FFFFF6DFE0
    寄存器4:0x00000010000000
    寄存器5:0x00000A0180A018


     EPS SACU wr_conf 0.0 3 0x00 0x08 0xFF 0xFF 0xF6 0xDF 0xE0 (此命令的覆盖位为0)

    SACU 0:更新了 MPPT 0 CFG 寄存器3
     EPS SACU rd_conf 0.0
    SACU 0:MPPT 0配置:
    寄存器0:0x000072A19E1B16
    寄存器3:0x0008FFFFF6DFE0
    寄存器4:0x00000010000000
    寄存器5:0x00000A0180A018

    -恢复寄存器4的原始值:

    EPS SACU power_conf 0.0 4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00


    SACU 0:更新了 MPPT 0 CFG 寄存器4

    SACU 0:MPPT 0配置:
    寄存器0:0x000072A19E1B16
    寄存器3:0x0008FFFFF6DFE0
    寄存器4:0x00000000000000
    寄存器5:0x00000A0180A018

    如您所见、I2C 通信似乎正确。

    在这两种情况下、电流限制功能均不起作用。

    感谢您的支持

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    您能否在4A 电流电平以及4.5A 以上的 AIOUT 下测量电压。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    在这里您可以找到 A4 (黄色迹线)和 AIOUT (绿色迹线)的测量值:

    - 1A 负载

    -4A 负载

    - 4.5A 负载

    -4.6 A 负载

    感谢您的支持、

    彼得罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    对我来说、A4上应该来自电阻分压器的信号看起来很奇怪。

    如果该信号确实如此、则可能会干扰逻辑。

    您能再次检查一下吗?

    为什么信号有如此大的噪声?

    如果添加电容器进行滤波、会出现什么情况?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    A4上的电阻分压器采用100nF 电容进行滤波。  我在这里重复了以1uF 更改滤波器的测试、我获取的迹线为:(A4黄色迹线、AIOUT 绿色迹线)我以10us 时分取迹线。

     负载2A  

    - 负载3A

    负载4A

    -负载4.5A

    我认为迹线上的噪声是 PWM 开关造成的、它会减少电流负载的增加。  (降低噪声将在下一个 PCB 版本上实现改进)。

    我的问题是:当电流达到阈值时、我应该期待什么?  关闭或更改调节模式、或者限制和降低输出电压?

    谢谢!  

    彼得罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    如果将达到电流限制、输出电压将降低到不会达到电流限制水平。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    谢谢、如果我很好地了解当达到限值时、直流/直流转换器的行为是 CC 模式、其中最大电流是电流限值、对吗? 此行为与数据表中写入的行为不同。  

    您能建议我如何触发该限制、以了解是否存在设计问题吗? 从我的图像中、我可以看到电路板没有限制。

    我正在使用以下设置测试电路板:

    -直流电源60V , 5A

    -电子负载处于 CC 模式。   

    - MPPT 设计50.4V 输出电压,最大输出电流4A

    您能为电流限制测试建议一个正确的设置吗?

    此致

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    感谢您的反馈。

    斯蒂芬已经在周末了。
    他将在星期一研究它。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    只是再次查看了数据表。 AIIN 过流、但不是电流限制。
    控制器应停止而不进入 CC 模式。

    我需要在 EVM 上对此进行仔细检查、但需要一些时间。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    您是否注意到此器件已设为最晚可采购期限。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    是的、我注意到了、我的原型板具有2个不同的 MPPT SM72442和 SM72445。 最后一个波形取自使用 SM72445拍摄的部分。  

    希望 SM72445可用。

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pietro

    很遗憾、我这边没有 EVM 可用。

    我还试图详细了解如何在内部实现函数以及这种情况下的行为、但到目前为止未能获得。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

    ·海 感谢您的支持、我准备了 SM3320-BATT-RevB EV 并阅读了文档、我了解电流限制是由 HW 通过专用电路完成的、并且 A4引脚已设置为最大电流。 彼得罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    如果您的问题已得到解答、我可以关闭此主题吗?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Haroon ,

    老实说、我认为胎面问题尚未解决、因为我认为没有找到解决方案、因为组件的行为不符合数据表中的要求。

    Br

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    在这种情况下、您能告诉我您最近面临的问题是什么?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    这是最简单的问题:

    "您好、Pietro

    很遗憾、我这边没有 EVM 可用。

    我还试图详细了解如何在内部实现函数以及这种情况下的行为、但到目前为止未能获得。

    此致、

     斯特凡"

    Br  

    彼得罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piero:

    问题是、我们没有此部件的 EVM、我会尽量像 Stefan 那样从内部获得一些信息、但希望我能够获得。 我还请一位经验丰富的同事帮助我解决这个问题。

    感谢您的耐心。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    谢谢, 我在等你的反馈,如果你想你可以关闭这个主题.

    Br

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    我会在下周再更新有关这方面的信息、很抱歉、目前我的带宽非常短。

    感谢您的耐心。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    我想该电路板确实使用了这个器件、那么在测试和使用该电路板之后我们得到了什么结论呢?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

     根据我在使用 SM72442和 SM72445的原型板上进行的测试、在引脚 A2和通过 I2C 配置的电流保护无法正常工作。 从 EV 使用 SM72442的 SM3320-BATT-SM72442评估板上、通过外部比较器提供电流限制或保护。 要为我的设计找到解决方案、您是否建议使用相同的理念? 或者、我是否可以对原型执行其他测试或配置?
    谢谢!

     彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    我无法推荐一个解决方案、因为我没有您提到的评估板、您可以尝试看看相同的"理念"是否适用于您的设计、但我没有足够的数据来建议该方法是否有助于您的事业。

    Br、

    哈龙