This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:SYNC/MODE 引脚连接问题。

Guru**** 2391105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276464/lm62460-sync-mode-pin-connection-question

器件型号:LM62460

您好!  

 有关 LM62460的快速问题。 SYNC/MODE 引脚绝对最大额定值指定为最小-0.3V 和最大42V。 但 建议运行条件中没有更多信息。

这里我们有一个输入电压为24V 的降压设计、我们需要 FPWM 模式、因此必须将该引脚上拉为高电平。

但是、 由于布局限制、该引脚不容易路由到 VCC、我们想知道 我们是否可以直接将 SYNC/MODE 引脚连接到 VIN、在本例中该 VIN 为24V  

感谢阅读、 请回答我们的问题。

此致、

ZT  

Tensor 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ZT:

    根据器件的绝对最大值、可施加到 SYNC/MODE 的连续直流电压不超过36V。

    在您的情况下、应该可以将 SYNC/MODE 直接连接到 VIN、VIN 是24V 且仍低于绝对最大电压额定值。  

    此致、

    吉米