This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22:建议开关频率

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276448/tpsm843b22-recommended-switching-frequency

器件型号:TPSM843B22

大家好、

哪个频率更适合12V 输入电压?

客户考虑将 TPSM843B22用于 FPGA、输入电压为12V +/-10%。

从数据表中可以看出、

  • 8.2典型应用、Vin=12V 且 Fsw 1MHz。
  • 图8-2. 最大输入电压与输出电压间的关系、 当 Vin = 12V 时、 Fsw = 1.5MHz 或2.2MHz 似乎更好  

你能给我一个简单的答案和解释吗?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流/直流转换器通常针对以下一项或多项进行了优化:物理尺寸、瞬态响应、效率或成本。   

    尺寸和效率通常是最常见的优化方案。  

    如果针对小尺寸进行优化、较高的开关频率通常会更好、因为外部无源器件可能会更小。   

    如果对效率进行优化、可以改善较低的开关频率、因为开关损耗会更低。  

    不过、TPSM843B22是一个模块、电感器是集成的固定值。

    输入电压范围和输出电压是有关开关频率的设计决策的因素。  

    由于可控导通时间最短、无法在2200kHz 下将12V 调节到0.8V。  

    我建议转到产品文件夹、找到装瓶体并使用 webench。   https://www.ti.com/product/TPSM843B22